This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:开关操作下的芯片损坏

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694590/lm5117-chip-damage-under-switching-action

器件型号:LM5117

输出负载为5A、开关输入电源(24V 或50V)、容易损坏芯片。
输出5V 的电路不存在此问题、但输出12V 电压的电路很容易出现。
如何解决?

该电路的设计基本符合 WEBENCH 标准。
调试12V 输出时、发现频率越快、负载容量越低、因此 RT 在10K 时使用。
无负载启动芯片电路、12V 输出正常、然后负载5A 进行8小时测试、所有这些都可以正常运行。

我尝试调整参数、但发现负载容量较弱、我不知道这是否是布局问题。

 此致、

Steve Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    请转发原理图和布局。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim,

    布局文件将在稍后发布

    此致、
    Steve Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    R13为5m Ω、对应于~24A 电流限制(120mV)、但电感器的额定电流仅为9.3A。

    如果这是一种高电流设计、您还应考虑使用较低的 Rdson 低侧 FET。

    此外、我建议使用陶瓷输入电容器(例如2.2uF/100V/X7R/1210)。 电解电容器在470kHz (RT = 10k)时提供最小的滤波、并且主要用于提供输入滤波器阻尼。 最重要的是将陶瓷输入电容器尽可能靠近 MOSFET 放置。

    此致、
    Tim