This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:关于 GND/AGND 布局

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147, TPS62148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713671/tps62147-about-gnd-agnd-layout

器件型号:TPS62147
主题中讨论的其他器件: TPS62148

您好!

我的客户对 TPS62147和 TPS62148有疑问。

接线 GND 和 AGND 不隔离输入侧和输出侧是否存在问题?
在数据表的布局示例中、它是相同的。

如果这是一个需要考虑噪声的应用、GND 是否应该被分离?

分离时、请分别教授要连接到 GND/AGND 的器件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mayumi San、您好!

    GND 和 AGND 必须短接至设计中的同一网络。 这是否能回答您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris:San、

    感谢您的早期响应。 我告诉客户。

    我再次从客户那里得到一个问题。 请您回复。

    用途:

    在考虑噪声时、是否最好分离 PGND 平面和 AGND 平面?

    (例如、在 TPS 568215数据表的参考布局中)。

    请提供建议。

    谢谢你。

    Mayumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mayumi San、您好!

    是的、通常最好将安静节点连接到 AGND 平面/网络、将开关/噪声节点连接到 PGND 平面/网络、然后在单点连接2。 任何承载开关电流的设备、例如 Cin、Cout、PGND 等、都应连接到 PGND。 SS、FB 等应连接至 AGND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris:San、

    感谢您经常回答问题。
    我认为您的答案是我的客户想要的答案!
    我会告诉我的客户。

    谢谢你。
    Mayumi