This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40054:LDRV 和 HDRV 输出上的电流驱动

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707096/tps40054-current-drive-on-ldrv-and-hdrv-outputs

器件型号:TPS40054

团队、

我的客户有以下问题:

TPS40054的数据表未指示 LDRV 和 HDRV 输出的最小、典型或最大输出驱动电流能力。  列出了100mA 驱动时的输出电压、但我们想知道驱动电流能力是多少。  您能为我们提供吗?  谢谢。

此致

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将尝试提问。 但它可能来自数据表上的信息。
    由于 IC= C dV/DT 使用2200pF 作为电容器、DT =上升/下降时间等

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望这些信息对您有所帮助。 现在我将关闭该主题、如果您有更多评论、请随时重新打开

    谢谢

    -Arief