This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:TPS 40303#39;s 校准和 OC 功能

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712398/tps40303-tps-40303-s-calibration-and-oc-function

器件型号:TPS40303

我们在功能方框图中阅读了 TPS40303的数据表、我们知道在上电后、IC 将进入校准状态、LDRV 将禁用。但我们有以下问题:

当 IC 退出"校准"模式时、OC 功能还将启用、LDRV/OC 引脚的工作方法是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我会将您的问题转交给负责此产品的工程师。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tan、

    室温下 LDRV 的可编程 OCP 电平为6mV 至150mV、温度系数为3000ppm、有助于补偿低侧 FET 通道电阻随温度升高而产生的变化。 当换算系数为2时、低侧 FET 上的实际跳闸点处于12mV 至300mV 的范围内。 内部电流源的精度为±5%。 总体失调电压、包括针对比例因子为2的内部比较器和放大器的失调电压、限制为±8mV。
    LDRV 的最大钳位电压为340mV、以避免在校准期间和预偏置条件下导通低侧 FET。 最大钳位电压是固定的、不会随温度的变化而变化。 如果在校准期间 ROCSET 两端的压降达到340mV 最大钳位电压(不包括 ROCSET 电阻器)、则会禁用 OC 保护。 一旦被禁用、就没有低侧或高侧电流感测。
    HDRV 的 OCP 电平固定为450mV、温度系数为3000ppm、有助于补偿随着温度升高而出现的高侧 FET 通道电阻变化。 HDRV 上的 OCP 提供逐脉冲电流限制。

    一旦 OCP 跳闸点被设定、 引脚将作为 LDRV 引脚运行。 因此、在校准期间、它用作 OC 引脚、在校准后、它用作 LDRV 引脚。

    此致、

    Mathew