This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要充电器建议

Guru**** 2605655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ24259, TLV713P, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692154/require-charger-recommendation

主题中讨论的其他器件:BQ25120ABQ24259TLV713PBQ24195

我们需要在产品中添加充电器

  • 1节锂离子电池
  • 5V 输入
  • BLE IC 的3.3V、50mA 最小输出
  • SIM7000E LTE 模块的3.8V 标称输出

如果为 SIM7000E 使用充电器 IC + 3.3V LDO +降压/升压稳压器、则有很多选择。

是否有单个 IC 选项或其他最低组件选项可用?

SIM7000E 的最大输入电压为4.3V、因此当连接5V 输入时、SYS 电压需要< 4.3V

理想情况下、当电池电压下降时、SYS 电压被保持在3.5V 以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、

    锂离子电池的容量(最大充电电流)是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    BQ25120A 集成了降压稳压器和 LDO/LS。 它是一个 I2C 充电器、最大可编程 VSYS 为3.3V、最大可编程 LDO 电压为3.3V。 电池稳压电压可在3.6-4.65V 范围内进行编程。 最大充电电流为300mA。 此充电器具有运输模式、在运输模式下具有2nA 的超低 IQ、并且还具有低至0.5mA 的超低终止电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是受保护的 MCR18650B 3200mAH。  建议的最大充电电流为1.6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于输出电流太低、我不确定这对我们而言是最佳选择。 在 GSM 模式下传输时(我们可能会使用)、SIM7000E 将在13%的占空比上消耗2A 的突发。 此外、对于我们而言、小批量封装处理起来有点棘手
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我正在考虑双芯片解决方案 bq24259 + TLV713P (或类似产品)

    bq24259的 SYS 范围为3.5-4.35V
    SIM7000E 电源范围为3.0-4.3V (因此将在 SYS 输出后使用低正向电压二极管)
    nRF58232 BLE 将在低至1.8V 的电压下运行、因此可以在 SYS 上运行 LDO、这不会产生任何问题

    此计划是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    我不认为我看到了它的问题、但输入是否会被移除、以便只有电池才是唯一的电源?

    如果没有、我不会看到您尝试执行的操作有任何问题。

    但是、如果电池是唯一的电源、请记住、锂离子电池(如您使用的电池)通常可降至2.5V (带保护电路)或更低(无保护电路)。 在这个"仅电池模式"中、SYS 电压将随电池电压跟踪。 然后、添加二极管的额外压降、您会发现自己的器件的电压有点欠压。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实要求设备仅在电源暂时关闭时才使用电池

    我的理解是、如果启用了升压模式(OTG 高电平)、则输出将不跟踪电池电压、而是最小3.5V (默认值、但可以配置)

    在此模式下、我可以看到 Arduino MKR 1400和使用 BQ24195的粒子电子器件(我假设 BQ24259的工作方式相同)。

    或者我是否错过了这里的内容?

    https://content.arduino.cc/assets/MKRGSM1400-schematic.pdf
    docs.partics.io/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    此充电器和其他提供 OTG 模式的充电器上的升压模式只调节 PMID/VBUS 上的电压、而不调节 VSYS 上的电压。

    仅当存在适配器时、才会对 VSYS 进行调节。 在仅电池模式下、BAT 引脚、随后通过 Q4 BATFET、SYS 引脚是升压转换器的输入。 本质上、为了使 OTG 正常工作、我们使用与输入源充电时相同的降压转换器、并以反向运行。

    就您从 Arduino 链接的原理图而言、乍一看、我只能假设它们在其他地方使用 OTG 输出、因为+5V 线路仅连接到跳线和 USB 连接器。 该电源轨重新连接到充电器的 VBUS 引脚、从技术上讲这不会产生任何影响。 我还假设他们有一些电压监控/监控电路来告诉他们电池的电源轨或电池电压何时变得过低。

    总之、在充电模式下(将外部输入施加到 VBUS)、VSYS 调节到3.5V、并在电池电压上升到该阈值以上时随电池电压跟踪。 在仅 BAT 模式下,SYS 电压将是低于电池电压的 I*Rdson 压降。

    此致、

    Joel H