This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101A:LM5101A

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101, LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692665/lm5101a-lm5101a

器件型号:LM5101A
主题中讨论的其他器件:LM5101

你好。

LM5101在测试中发现问题、TI 需要帮助进行确认。

使用 LM5101时、当 LM5101 5引脚(HI)和6引脚(LI)电平为低电平时、3引脚(HO)电平输出为高电平。 实际测试与数据表不同。

LM5101 输入和输出逻辑表如下所示

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    感谢您询问 LM5101A、很遗憾您遇到问题、我是此器件的应用工程师、将为您提供帮助。

    在此问题期间、我能否看到 HI、HO、HS 的示波器图?
    我能看到 sch 和工作条件下的栅极驱动部分吗?
    您的测试与数据表不同意味着什么?
    是否可以重新发送输入和输出逻辑表? 我看不到。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的支持。

    LM5101电路图

    LM5101测试条件如下:

    输入=(10~80) V、输出=(0~80) V、LM5101 VDD=12V  

    描述:LM5101 (5&6)引脚设置为低电平。 测试 LM5101引脚3 (HO)是否为高电平。 测试结果与逻辑表不匹配。

    验证方法

    1. 系统板测试:当 MCU PWM 输出设置为低电平时。 LM5101 (5和6)引脚为低电平。 测试 LM5101引脚3 (HO)为高电平、如所示。

    2. 信号 IC 测试:LM5101 (5&6)引脚对地短路。 LM5101引脚3 (HO) 为高电平、如所示

     

    对于您的问题、请按如下方式回答。

     

    在此问题期间、我能否看到 HI、HO、HS 的示波器图?  ---- 如系统板设置所示。
    我能看到 sch 和工作条件下的栅极驱动部分吗? ---- 驱动部分为 LM5101 SCH
    您的测试与数据表不同意味着什么? ---- LM5101 (5&6)引脚设置为低电平。 测试 LM5101引脚3 (HO)是否为高电平。 测试结果与逻辑表不匹配。
    是否可以重新发送输入和输出逻辑表? 我看不出来,逻辑表是上面的。

    此致

    Leon

    文晔集团 μ A

    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

    手机:(86) 159 8985 2994

    电话:(86) 755-26743880 分机:6643

    传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    感谢这次更新、似乎从未发送过 LM5101 SCH 和逻辑表图像。 您可以再次上传吗?

    能否放大 LI 脉冲? 并将 HI、HO、HS 包含在具有相同 V/div 的相同范围内?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的支持。

    LM5101电路图如下:

    LM5101输入/输出逻辑表

    抱歉、我没有测试 HS 引脚波形。

    我在客户公司测试了 LM5101A、以测试 HI、LI、HO 和 LO 的波形。

    HI、LI、HO 和 LO 的波形如下:

                                                                                          信号 IC 设置。

    系统板的测试波形

    此致

    Leon

    文晔集团 μ A

    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

    手机:(86) 159 8985 2994

    电话:(86) 755-26743880 分机:6643

    传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的更新。 我注意到 VCC 变为25V。 LM510x 的建议工作条件高达14V。 超过该限值可能会损坏器件、在这种情况下、似乎由于某种原因损坏高侧输出、可能是浪涌电流导致低侧输出未损坏。

    谢谢、