This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:对 EVM 进行了修改、可在较低的输入电压下工作

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160DNTFBKEVM, LM5161, LM5017, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694289/lm5160-evm-modification-to-work-at-lower-input-voltage

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: LM5161LM5017

您好!

我的客户需要输入范围为9至18VDC 的隔离式12V @ 30mA 设计。 我 发送了 LM5160DNTFBKEVM、并建议将 R6更改为56k。 客户已完成此操作并测试了 EVM。 看起来工作正常。 以下是问题

1. 在设计不变的情况下(并且更改了 R6)、您是否会看到 在较低电压范围/下运行的电路是否存在任何不稳定性

2.为了提高较轻负载时的效率(12V 时降至2mA),我想通过增加 R2来降低预载,例如1mA,即12k 电阻值。 您是否认为这是12V 稳压的问题? 我的意思是、在没有外部负载的情况下、它会达到13V 或更高。 未加载8V 非隔离轨。

3.对于此电路的更改,您还有其他建议吗?为了使其更适合低负载电流运行,他们需要考虑这些建议吗?

非常感谢

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如一个快速注释所示、系统的效率得到了提高、并且该单元在12V 时的电流消耗约为8mA、而不是上面提到的30mA、 那么、这将是一个主要问题、您需要知道、根据您的经验、您是否在-25°C 至65°C 的不同工作温度范围内不会看到任何可能的不稳定情况、只是为了实现极低的电流消耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    您可以使用钳位齐纳二极管替换预载电阻器(例如比标称输出电压高10%)、以便在稳压输出电压时不会出现稳态消耗。

    但是、请注意、当输入电压为9V 且初级侧输出为8V 时、会产生非常高的占空比(D = 8/9)。 这为次级侧 Fly-Buck 绕组提供了非常短的导通间隔。 您可能还需要验证注入 FB 节点的纹波是否具有足够的振幅。

    建议将 Vout-pri 降低至6V、并使用1:2匝数比(升压)变压器。 或者,请考虑采用 Fly-Buck-Boost 实现方案,该方案可创建-12V 初级侧输出并使用1:1变压器。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的建议。 我对验证注入的纹波有疑问。 我进行了快速计算、看起来符合3类条件

    Tim、您能否验证这是否正确。

    您好、Alfonso

    如果您希望提高9V 电压下的电路性能、则必须计算反馈分压器中的新 R9值、以便在初级稳压侧提供6V 电压、并按照 Tim 的建议使用1:2变压器。

    此外、为了提高效率、您可以将 R2替换为一个12.8V 齐纳二极管和100 Ω 串联电阻器、以形成钳位。 效率将会提高。

    谢谢,

    Faizul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    虽然89%是非常高的占空比工作点(通常不推荐用于 Fly-Buck、因为它只为次级侧提供11%的导通间隔)、但计算结果看起来正确。

    6V 和1:2升压变压器将起作用,尽管匝数比为1:1的 Fly-Buck -升压实现方案是最佳选择,尤其是在需要低于9V 输入时。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于该特定接口或单元、不会受到或要求高性能、 通常、这适用于铅酸电池、因此该单元的正常电压工作范围为12至14伏、因为如果电池电压低于11.5V、电池实际上是空的、因此您是否会发现在这些电压参数之间存在任何问题?

    我需要的是在这些主电压之间快速可靠地引入一些内容、或者快速提出另一个建议、以便我们可以使用该其他选项、我开始喜欢这个选项、因为空间有限、而且这个变压器很小、 如果我们必须更换大型变压器、则可能不适合该变压器的实际塑料外壳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tim

    您好、Alfonso

    如果您的输入电压始终高于10V、我会说您可以正常使用、并且可以使用您测试过的 EVM 设计和变压器。 因此、您唯一需要做的更改是、您已经将 R6设置为56k、使其在9V 以下启动

    希望这会有所帮助。 非常感谢

    Faizul Bacchus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢所有的支持、我现在将保留该解决方案、 我想未来再看一下您上面提到的其他选项、比如使用齐纳二极管提高效率的方法。此外、我还想知道、您是否有这种隔离式电源的技术资源之一、 或者对于这些开关电源采用某种经验法则?

    最恰当的考虑

    Alfonso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    查看 LM5017、LM5160和 LM5161 产品文件夹、了解相关的 Fly-Buck 配套资料。 此外、您还可以 在我们的网站上搜索"Fly-Buck"、获取博客、视频和参考设计等技术资源。

    此致、

    Tim