This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:是否可以在没有 USB 主机的情况下使用 BQ24090?

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711503/bq24090-can-bq24090-be-used-without-a-usb-host

器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他部件:BQ25700BQ24040

团队、

查看 BQ25700的以下文章、似乎 USB 主机是强制性的:
https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/p/651418/2393033#2393033

在不使用 USB 主机的情况下使用 BQ24090会怎么样?

-在我看来、(如果系统不需要兼容 USB)使用 USB 主机并非必须的。 请确认吗?

我的理解是:
   -在 ISET 上使用正确的电阻器以获得充电电流额定值
   -在 ISET2上设置正确的电平(浮点、高电平、低电平)以设置电流限制
-您能确认吗?
-我们是否有适用于此简单方案的应用手册、TI 设计或原理图示例?

提前感谢、

Anthony



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Anthony
    BQ24090或 BQ24040无需主机即可使用。
    有关 BQ24040、SLUA901的更多信息、请参阅以下应用手册。 这两个器件非常相似、040信息中的大部分可应用于090。

    www.ti.com/lit/pdf/slua901
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您提供的信息以及指向 SLUA901应用手册的指针。
    BQ24040和 BQ24090用于高达1A 的充电电流。

    哪些其他器件适合以下用例(即 不带主机的单节电池充电器):
        充电电流1A - 3A
        充电电流为3A - 5A
        充电电流> 5A
    是否也会有一些应用手册?

    此外、您还会体验到壁式充电器(适用于手机、平板电脑甚至 PC)在连接到不具有 USB 主机的充电设备时的行为方式。


    提前感谢、
    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ24040和 BQ24090是线性充电器、工作电流远低于1A。 但是、随着电流的增加、开关充电器是一种更好的设计、可供使用。
    TI 拥有大量器件、请查看应用手册 SLUA605中的器件比较。
    www.ti.com/lit/an/slua605/slua605.pdf

    由于市场上有大量壁式充电器、因此很难预测行为。