This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650231:在整个温度范围内需要基准精度

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694346/tps650231-need-reference-accuracy-over-temp

器件型号:TPS650231

您好、支持团队

我的客户正在使用 TPS650231RSB 进行设计。 他希望在可调节模式下使用两个 DC/DC。 将在分配后通过电子邮件发送原理图。

他正在尝试对温度进行误差分析 、并且需要内部基准的精度容差。 您能提供吗?  

客户意见

稳压器 DCDC2通过电阻分压器设置为提供3.3VDC。

    • 请参阅以下嵌入式原理图片段。
    • 输出电压=(1+680/150)*(0.6V)= 3.32VDC
    • 0.6V 内部基准的最小值和最大值在规格中的哪个位置?
      • 室温和过热条件下的热性能。
      • 我想计算最小和最大稳压器输出电压。
    • 谢谢!

 

此致、

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    感谢您关注我们的产品。 已指派专家回答您的问题。
    此致!
    Phil Yi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈基准电压 DEFDCDCx 的精度为1%

    输出电压精度的规格是:FPWMDCDCx = 0b 为+/-2%(允许 PFM)、FPWMDCDCx = 1b 为+/-1%(强制 PWM)。