This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57112-Q1:规格变化

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694010/tps57112-q1-variation-of-specification

器件型号:TPS57112-Q1

你(们)好

我想知道以下规格的变化。

 1.启用阈值:上升最小值

                  下降最大值

 2.电源正常:输出低电平最大值  

如果您没有准确的值、也可以使用变化百分比。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、他们还想知道 SS 充电电流的变化量(最小值、最大值)。

    我很抱歉有很多问题。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、

    我们可能具有这些 EN 和 PGD 阈值的特性数据。 这可以估算范围、但不能保证范围、对于 SS 充电电流、请直接联系我、因为这是一个敏感的主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、

    我没有进行全面分析、因为提取数据非常耗时。 快速分析表明、EN 上升阈值应在1.16V 至1.37V 的范围内、下降阈值应在1.12V 至1.24V 之间。由于无论如何都不能保证、我认为这就足够了。

    对于 PGOOD 电压、该典型值仅为3mA 乘以 PGOOD FET 的最大 Rdson = 0.3V。PGOOD Rdson 可能低至39 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您提供信息。
    关于 SS 充电电流、我向您发送了电子邮件。 请确认。

    我对 PGOOD 引脚(输出低电平)有一些疑问。 正如您提到的、典型值的计算方法是3mA * 100欧姆(而不是100M 欧姆)。 最大值如何? (如您所说、39欧姆是 RDS 的最小值?)
    据我了解、最大值取决于上拉外部电阻器处的 Ipwrgd。
    (如果 Ipwegd 为10mA、则低电压的最大值为100欧姆* 10mA=1V。) 我的理解是否正确?

    此致、
    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、

    是的、您回答正确。 PGOOD 低电平电压是下拉电流乘以内部 FET 的 Rdson。 我在查看特性数据时看到的最小值为39欧姆(而非 m Ω)。 我将编辑我之前的帖子。 大多数情况下、当我们处理 Rdson 规格时、它用于开关 FET、以 m Ω 为单位。 键入时、肌肉记忆有时会接管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    >大多数情况下,当我们处理 Rdson 规格时,它用于开关 FET,以 m Ω 为单位。 键入时、肌肉记忆有时会接管。

    哈哈哈 是的、我知道。

    总之、感谢您的支持。

    此致、
    本志本