This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504 EVM-674

Guru**** 2606515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694579/bq25504-bq25504-evm-674

器件型号:BQ25504

您好!

我想使用能量收集器(BQ 25504 EVM-674)通过微生物燃料电池(MFC)为3.2V 锂离子电池充电。 在200欧姆范围内、电压为0.448V、但当我的连接处于能量收集装置中的电阻后、电压会降至0.305V (箭头所示)。 我认为、肯定存在输入电阻。

1.您能不能告诉我、我标记时、箭头侧的能量收集器的输入电阻是多少?

2.能量收集装置输入侧的电压至少应为0.33V。 它是冷启动电压。 否则、它将不起作用。 对吧?

提前感谢。

Zunnun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.我会检查这个并告诉您。
    2.是的、输入侧电压应高于0.33V。