This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双路输出隔离电源

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711225/dual-output-isolate-power

用于单 IGBT 半桥驱动电源的 GBT 栅极驱动隔离式电源,双通道输出 +15V/2W 和 -8V/2W。推挽或半桥拓扑。  您能为我推荐合适的方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    直流输入:Vin = 23V 或 Vin = 12V~24V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我们在设计时考虑了拓扑、反激式;主要主题是 XFMR 是为了实现最低的绕组间电容

    在初级侧和次级侧之间。

    PMP30387展示了具有单通道双输出+15V/-5V 的 Flybuck;需要针对-8V 重新设计负绕组。

    谢谢、

    Ryane2e.ti.com/.../PMP30387RevB.PDFe2e.ti.com/.../PMP30387RevB_5F00_BoM.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我-5V 至-8V 的计算方法,以及如何将输出电流提高到300mA 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压只需通过绕组比进行调节。 对于2x300mA、您需要检查输入电压范围、从而检查内部开关产生的最大峰值电流。

    连接了三个变压器、到目前为止、我们已将其与 Flybuck 转换器结合使用。 9V 的变压器已经非常接近、额定电流为200mA。

    此致、
    Ryan

    e2e.ti.com/.../750317313r00-spec.pdfe2e.ti.com/.../transformer-750315445r00-spec.pdfe2e.ti.com/.../WE_5F00_750342984.pdf