This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5928:数据发送的源代码问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5928, TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692504/tlc5928-source-code-issue-for-data-send

器件型号:TLC5928

尊敬的先生:

请发送 TLC5928数据发送的示例源代码。 我们使用的是 PIC 微控制器

此致

Dineshkumar

dinesh@pixeltechnologies.org

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dinesh、

    请参阅 TLC59283的示例代码、该代码类似于 TLC5928。

    e2e.ti.com/.../6175.TLC59283_5F00_Sample-Code.zip

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生、

    在数据表(TLC5928)中、时钟频率为35Mhz (Max)。

    那么最小时钟频率是多少。 我们的微控制器时钟为16MHz。对于此 IC、这是否正常。       请澄清。

    提前感谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HIM Dinesh、

    没问题。

    没有最小时钟频率要求。 低于35MHz 的时钟频率正常。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生、
    但 LED 未根据您的示例代码启用。
    我们使用的是具有内部32MHz 振荡器的24fj64gb004 PIC 微控制器。
    请澄清。
    提前感谢..
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dinesh、

    您是否会为我共享 SIN/CSCLK/LAT/空白的代码和波形?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

       请找到所附的时钟、数据(0xf00f)和锁存器图片。 我们将空板直接接地、但 LED 未启用/工作

    请澄清这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dinesh、

    您是否会在开始时移除 LAT 脉冲并重试?

    谢谢。

    此致、

    Kenneth