请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65094 您好!
我们发现 TPS650942A0在 0至-10°C 的温度范围内工作时、RSMRSTB 将下降、然后变为高电平、下降、高电平......
但是、当温度 低于-25至-40°C 时、它会变得正常。
您对此 问题有什么理想之处吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们发现 TPS650942A0在 0至-10°C 的温度范围内工作时、RSMRSTB 将下降、然后变为高电平、下降、高电平......
但是、当温度 低于-25至-40°C 时、它会变得正常。
您对此 问题有什么理想之处吗?
谢谢你。