This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:TMIN 范围

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713467/ucc28950-tmin-range

器件型号:UCC28950

大家好、

我的 kΩ 在150 μ s 的温度下使用 RTMIN、我注意到它超出了 TMIN 的设置范围。

也许这可能是一种效果、它似乎在重负载时转换为突发模式。

我将附加一个波形、因此我将征求您的意见。

此外、如果您将工作频率从100k 更改为115kHz、则不会发生这种现象。

请告诉我原因。

感谢您的支持。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    感谢您的关注--我们将有人为您研究这个问题。

    此致、
    吴敏嘉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San

    如果 RTMIN 为150k Ω、则 IC 没有问题。 我们最初以为800ns (135k)对于系统应用来说是足够的时间、这就是我们在数据表中给出800ns 的原因-但这不是硬性限制、因此150k 是可以的。

    您能告诉我这两个波形是什么吗?


    谢谢
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    波形是连续运行期间相移电路的输出电压和输出电流。
    在连续运行期间、有一个动作在突发模式中持续一段时间。
    我正在调查为什么即使不是轻负载也会发生这种行为。

    我 kΩ RTMIN 是由150 μ s 引起的。
    通过减少 RTMIN 或增加频率来停止此操作。
    请告诉我您对原因的看法。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji-San

    波形确实非常奇怪。 您能给我发送一份标有测量点的原理图吗?如果您不想在此处发布、您可以直接将测量点发送给我。我在 colingillmor@ti.com

    电流波形应该绕0A 轴对称-但显然不是。 到初级侧 MOSFET 的栅极驱动可能存在问题。

    MOSFET 驱动器电路可能存在问题、因此我建议客户检查 OUTx 信号是否正确传递到开关 MOSFET 栅极。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您的支持。
    我有一个波形、因此我会将其发送给您。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    我给你发了邮件。
    我正在等待答复。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将此主题脱机。

    此致

    Colin