This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:LP87524-Q1瞬态响应

Guru**** 2605985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691380/lp87524b-q1-lp87524-q1-transient-response

器件型号:LP87524B-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8752-Q1

尊敬的支持团队

是否可以使用 LP8752-Q1满足以下瞬态响应规格?

■规格

・μ V 输入电压:3.3V 输出电压:1.5V

・μ V 输出电流0⇔4A (压摆率4A/10~20us)

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    永泽-圣、您好!

    我已将其分配给设备专家、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永泽-圣、您好!

     对于 LP8752x 器件、瞬态速度不会太快。 系统中是否有电压过冲/下冲要求?

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomi-San

    很抱歉、我的回答延迟、并且缺少信息。

    过冲/欠冲的目标电压 为 ±50mV。

    LP8752x 是否 符合此规范?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永泽-圣、您好!

    对于两相操作、它是可行的。 对于单相、可能很难满足该规格。 因此、在 LP8752x 中将两个降压转换器连接在一起后、它将保持 在+/-50mV 窗口内、并具有您所述的瞬态。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela