This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:在 UVLO 重新启动时电路运行

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713540/tps40170-on-circuit-operation-at-uvlo-restart

器件型号:TPS40170

大家好、

客户对原型板的电源电路进行了输入中断测试。
因此、根据瞬时中断的方法、观察到两种类型的重启现象。
他们想知道导致此电源电路中两种现象差异的机制。
我们将发送一个电路图和一个示波器波形图、其中显示了两种现象。
请介绍器件的每个操作。
◎电路图和瞬时中断测试结果⇒(随附文档)
◎电源规格
·输入电压:35V
·输出电压:18.6V
·输出电流:最大10A
·Fsw:300kHz
·IOCP:15.8 A
·VUVLO (关闭):20.1V
·VUVLO (导通):21.1V

此致、
福本岛托西奥

e2e.ti.com/.../TPS40170-Circuit-_2600_-Result.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福本-圣

    此测试期间的负载条件是什么? 请探测 COMP 和 SS、因为它们是检测电路行为的关键波形。

    此外、最好发送一个完整的补偿文件(Excel 格式、可从产品文件夹下载)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的快速响应。

    首先、电源电路的输出为空载。
    EN 电压为5.6V。
    根据您的建议、客户探测了 SS 引脚和 COMP 引脚的电压波形。
    附加的文档即为结果。
    结果似乎是数据表图22中所示的过流保护的重启现象。
    当计算重新启动时间 TRS 时、由于 Css = 100nF、
    TRS (ms)= 2.28 x 100 (nF)= 228ms
    它几乎对应。
    它没有负载、并且大容量电容器未连接到输出端。
    我不认为在重新启动时声明过流故障(OC_FAULT)。
    您为什么认为会发生这种情况?
    您如何解释这种现象?
    此致、
    福本岛托西奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    客户正在等待您对此问题的回答评论。
    您是否很难立即发送答案评论?
    您何时可以回复?

    此致、

    福本岛托西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福本-圣

    尝试将电阻器 R35更改为0欧姆、因为当达到压降(VIN 低于 VOUT 设定点)时、高侧 FET 上的 VIN 至 SW 电压检测可能会受到影响。 在布局中布线这些感应线路尤为重要。 加载输出时是否会出现此问题?

    此致、
    Tim