This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:电阻计算

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694603/ucc28070-q1-resistor-calculation

器件型号:UCC28070-Q1

您好!

如果使用分流电阻器进行电流感应而不是电流转变、如何计算 RIMO 和 RSYNTH。 在数据表中、我们只为 CT 进行公式计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mame Tine、

    您可以根据数据表中公式17的修改来计算 RIMO 值

    此公式中的因子 Iin (pk)*(Rs/NCT)实际上是 CT 的最大输出电压、因此您可以将其替换为 OPAMP 的峰值输出电压。
    通常、您可以将其设置为约3.6V、以获得 CSA、CSB 输入的最大范围

    RSYNTH 的值可以根据公式12计算、方法是注意 RS/NCT 实际上是在 CT 初级侧看到的负载电阻。
    因此、您可以使用升压 MOSFET 源极上使用的电流感应电阻器(Rs)的值来替换 RS/NCT。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分流电阻器的单位是欧姆或毫欧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    分流电阻器的单位是欧姆或毫欧