This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:TPS62097 EN 引脚验证

Guru**** 2606655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691833/tps62097-tps62097-en-pin-varidation

器件型号:TPS62097

您好!

客户询问如何验证 EN 引脚是否正常工作。 我认为 EN 引脚配置为迟滞 比较器、可在超过阈值时避免噪声或抖动。 客户不满意这个答案、因为他需要确定 EN 引脚是否正常工作以确定值。

您是否有验证 EN 引脚功能的想法或方法?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    您的问题不清楚。 客户不需要检查我们的 IC 是否正常工作-我们已经这样做了。

    下面是一个应用手册、其中介绍了一些典型的 EN 引脚阈值和规格: www.ti.com/.../slyt730.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris 和 San、
    客户的问题是 TPS6209x 是否控制了通过寄存器设置来消除干扰的时间。 TPS6209x 没有架构。 感谢您的支持。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    我仍然不清楚。 您的请求是否仍需要任何内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris 和 San、
    不、我认为这是可以的。 感谢您的支持。
    此致、
    渡边俊弘