This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:/MR 按钮工作不好。 按下/MR 按钮后、INT 引脚没有128us PLUSE。

Guru**** 2609815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692812/bq25120a-mr-push-button-not-work-well-int-pin-has-no-128us-pluse-after-mr-button-pushed

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25120

大家好、

使用 BQ25120A 时、我们遇到了一个非常严重的问题。

我们的产品是大规模生产。 所以这个问题非常严重。

我们使用带/MR 引脚的键按钮作为电源和 OK 键。 一些客户发现,在产品长时间处于待机模式后(例如一周或两周),/MR 键不起作用。

如果打开充电器,问题将会恢复。 如果不是,问题将永远存在。

我们得到了问题产品并对其进行测试。   按下/MR 按钮后、INT 引脚没有128us PLUSE。

我们想知道为什么以及如何修复它,帮助 plz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何更新?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、  

    我刚出差回来、但我今天回复了我当地的现场帐户 FAE、FAE 正在帮助您。  

    这是无论如何的反应。  

    ----------------------

    以下是发出/INT 时的处理步骤。

     

    1.当/CD 为低电平时、唤醒计时器仅在按下/MR 按钮时才会开始计数。

    2.当达到 Wake1或 WAKE 2时,您将第一次获得中断。 然后、您必须将/CD 引脚置于高电平并读取所有寄存器、以便为下一个唤醒计时器事件做好准备。

     

    下面是 I DID 序列(与下面的范围匹配)

     

    • A–仅使用电池加电
    • B -/MR 已按下、且 wake1计时器已过期
    • C -/MR 按下时间更长、且 Wake2计时器过期
    • D -/CD 被拉至高电平
    • E- I2C 读取所有寄存器
    • f-/MR 按下和 wake1计时器正常工作。

     

    总之、您需要升高/CD 引脚、然后读取所有寄存器以再次对唤醒计时器进行计数。

     

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    感谢您的回复。

    我们使用此序列,因此存在正常状态样本 wake1 ints。 但用户的异常状态样本、未检测到 WAKE1 INT。 将充电器连接到异常状态样本后、INT 恢复到正确状态。

    这个问题是随机的,我们现在不知道重新出现它的确切方法。
    我们将28个采样置于待机模式(bq25120处于电池高阻抗模式),并尝试重新显示它,5天后,这些采样仍然正常。

    本地 FAE 确保高阻抗模式下没有 INT 信号、建议我们设置 reg0x03位0并对其进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试向 reg0x03的位0写入1、但该寄存器值在电池模式下没有变化。 它可以在充电模式下设置为1、并且在拔下充电器时设置为0自动。