This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:lmr14020

Guru**** 2574955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694550/lmr14020-lmr14020

器件型号:LMR14020

您好,  

请参阅  

直流直流对流电流不是额定5V 输出电压、而且它会发热  

请帮助  

高拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    布局不好、您是否在 SW 节点上测试了波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    问题已解决 D1错误焊接,

    请对布局进行评论

    高拉夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    以下是一些建议:
    1.向上移动 C29
    2.将 D1放在 C29位置
    3.向左旋转 C28 180度
    4.在 U3 SW 引脚和电感器 D1之间使用更粗的迹线