This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:电流限制

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694640/lm5116-current-limit

器件型号:LM5116

您好!

请回答客户的问题。

 黄色部分。 当 VCCX=12V 时、基准电压为1.6V 或1.72V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lynn、

    数据表指出、当 VCC 介于4.5V 和5.8V 之间时、额外施加120mV。 我的理解是、它比 VCC = 5.8V 高1.6V。

    此致、
    Tim