This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:双相不共享电流

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688167/lm25119-dual-phase-not-sharing-current

器件型号:LM25119

输入电压:20V-35V

输出电压:12V-15V

输出电流:40A

频率:180k

在某些情况下、只有一个相位正常工作。 Phase1或 Phase2取决于输入/输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能否在 pdf 文件中提供原理图?

    我们需要首先查看原理图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们注意到您单击了"这未解决我的问题"。 如需进一步支持、我们需要首先查看原理图。

    在什么条件下、只有单相工作? 请提供详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我修改了补偿、现在共享正常、但仍有很大的改进空间。