This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55065-Q1:启动电压问题

Guru**** 2391365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55065-Q1, TPS61175, LM3488, TPS55340, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712071/tps55065-q1-problem-with-startup-volatge

器件型号:TPS55065-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61175LM3488TPS55340TPS61230A

大家好。

我有一个项目 正在从2V 至26V 的输入电压变化生成5V 输出、因此我与 TPS55065-Q1降压-启动转换器搭配使用。

但启动 期间启动模式下启动电压必须高于5.8V 时出现问题。
因此、在输入电压低于(2至5.8V)的外壳中、引导模式无法运行、因此电路将不具有电源。


在这种情况下、我想帮助找到其他解决方案、TI 是否有其他降压-启动 IC 不需要启动电压或启动电压低于2V?
如果没有、是否可以使用其他解决方案来解决我的问题?


请帮助我解决问题。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    此高输入电压的降压/升压转换器通常需要从输入侧或输出侧提供5V 电压来为内部电路供电。 因此、我们没有从2V 启动的器件。 但在完成启动后、该器件可在 t 2V 下运行。 我是否可以知道您为什么需要这个低启动输入电压?

    关于5.8V 问题、我需要检查 EVM 并在本周或下周早些时候回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper Li
    感谢您的反馈。
    是的、我知道这一点、但在启动过程完成之前、输入电压低于5.8V 时、我遇到了问题。
    实际上、在我的项目中、需要通过太阳能提供的2-26V 输入电压为电路提供5-5.8V 电源。
    我检查了、但没有启动转换器(SEPIC)支持。
    如果输入电压变为2-18V 输入电源、您能否重新检查并为我提供建议?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper Li
    您有任何更新吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、独自、

    即使在2-18V 输入电压范围内、我们也无法获得5~5.8V 输出的解决方案(考虑到启动和稳定运行)。 该器件能够从2V 启动、无法支持18V 输入电压。 该器件可支持18V 输入电压、无法从2V 启动。

    闭合解决方案是一个升压转换器 TPS61175来生成>10V 的输出、然后是一个降压转换器到5V 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper Li
    是的、我同意您的意见、我也检查过、但找不到任何合适的 IC。
    但是、如果在高于10V 的电压下启动并在随后使用降压转换器、您的解决方案就不是很好。
    因为输入电压可以降低更低(约3V)、所以升压到10V 对我来说不是一个好的解决方案。

    因此、我必须将输入电压从3.3V 更改为24V。 我们打算与 LM3488配合使用。
    实际上、在我的系统中、太阳能电池板(1.8V 至28V)供电、并通过降压为单节电池(4.2V)充电。 升压转换器。
    如果您知道 IC 可以满足我的要求、请帮我。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果电池电压高于3V、我有另一个解决方案。 使用 TPS55340、使用电池电压为其 VIN 引脚供电。 由于 VIN 电压高于3V、因此即使电源输入仅为1.8V、升压转换器也会保持开关状态。 将升压转换器的输出电压设置为6V。 然后、转换器的6V~28V 至5V 输出降压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、李嘉柏
    非常感谢您的建议。
    但我担心我们不能同时理解我的目的。

    我的系统电源类似于:

    太阳能电池板(3-26V)->高电压保护块(3-26V)->降压/升压转换器(5V)->电池充电器->电池(最大4.2V)

    因此、我不了解"使用 TPS55340、使用电池电压为其 VIN 引脚供电。 由于 VIN 电压高于3V、因此即使电源输入仅为1.8V、升压转换器也会保持开关状态。"
    因为电池仅在电池充电器之后连接。
    请检查并确认。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 NTC
    在这句话中、"使用 TPS55340、使用电池电压为其 VIN 引脚供电。 由于 VIN 电压高于3V、因此即使电源输入仅为1.8V、升压转换器也会保持开关状态。"
    电源输入是太阳能电池板、电流为2~26 μ A (您似乎可以将最小电压增加至3V)。 电源输入连接到升压转换器中的功率电感器。 VIN 引脚不是电源输入。 VIN 引脚可由其他电压源供电。 对于 TPS55340、VIN 引脚的最小电压为2.9V。 进入这个 VIN 引脚的电流要求很小。 这就是我们可以使用电池为该引脚供电的原因。 请参阅此应用手册"www.ti.com/.../slyt556.pdf"

    由于最小电压为3V、因此我们可以直接使用 TPS55340 +降压转换器或基于 TPS55340的 SEPIC 电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李嘉柏

    感谢您的快速反馈。

    很抱歉、我对您的想法理解不当。

    实际上、我需要尽快解决这个问题、以便对我的项目进行返工。

    根据您的建议、我只会在电池充电有更多充电阶段时感到害怕。

    这是否会影响 TPS55340的 VIN 引脚?

    我的最终目的是仅需要为电池充电、并为板载另一个传感器的电源生成3.3V 和5V 电压。

    因此、我搜索的电池充电支持宽输入电压范围(3-26V)以及能够生成5V/3V3的集成 LDO 或 SW 电源。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、李嘉柏
    你有什么建议吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 NTC、

    您的绘图实际上是我想象中的图像。 如果蓄电池电压不低于3V、此电路将工作。 您还可以将电路更改为 SEPIC、以避免使用降压转换器。 有一个基于 TPS55340的 SEPIC EVM 可供您参考。

    如果您需要从电池生成5V 电压、我建议使用 TPS61230A。 具体取决于输出电流要求。 3.3V 输出可以来自 LDO

    我对电池充电器一无所知。 我建议您以变更要求的标题开始另一个职位。 其他专家将帮助支持充电器。