This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61045:利用 MOSFET 提高电流容量

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694295/tps61045-increasing-current-capacity-with-mosfet

器件型号:TPS61045
主题中讨论的其他器件:TPS61089

我想知道向该稳压器的 SW 输出添加外部 MOSFET 是否安全。

我有一个应用需要5V 或12V 可选择电压的数字可控输出。 我还需要大约14W 的功率。

我确实意识到软启动和电流限制功能将受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入电压范围是多少? 以便我可以为您推荐合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

     如果您想要5V 或12V 可选择电压的数字可控输出、则不能使用外部 MOS。 您可以使用升压和控制 FB 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    很抱歉我忘记了。 我们正在开发标准4.2V 锂聚合物电池。 1000mAh、额定温度为10C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输出功率为14W,因此建议您在此应用中使用 TPS61089,因此 TPS61045仅支持低于100mA 的输出电流。