This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:一个升压、另一个失败。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689723/tps55340-one-boosted-the-others-failed

器件型号:TPS55340

我在多个电路板上安装了 TPS55340、但这些电路板突然无法正常工作。

我使用了 Webench 设计工具、购买了开发板、一切正常。 我使用该设计构建了15块电路板。 第一个测试非常完美。

接下来的4个板都发生了故障。 打开电源后、它们开始发出铃声。 它们可能会停止振铃、也可能不停止振铃。 它们不输出升压电压。  

其中一个、我将其打开、仪表短暂地读取15VDC 下的输出、但随后它停止并转到输入电压。

测试的第一个电路板仍然保持安静、工作正常。 我能弄清楚的是、我突然有一堆死芯片。

输入电压为12VDC @ 100kHz

输出电压应为15VDC

使能端连接到12VDC 电源轨、晶圆厂的焊接作业看起来很棒。 我已经去做了很多工作、只是为了验证、也是为了对其中一个电路板进行回流焊。 仍然不起作用。  

在处理电路板时、已采取 ESD 预防措施。  

目前、最好的猜测是我的 TPS55340批次不好? 我没有任何备件可用于测试。 我还有其他板要测试、但我希望先有一些乐观的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    12VDC @ 100kHz 是什么意思?  它是100kHz 频率的脉冲电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen、这是为电路板提供+12VDC 的交流/直流电源的开关频率。 实际上、它的范围相当干净、可以在我的评论中排除。  

    12VDC 进入、+11.93VDC 退出。 我看不到任何迹象表明 TPS 正在尝试打开。 我在另一个论坛上看到、他们发现输出二极管已死、但即使他们在上电时也遇到 TPS 尝试过的问题。 我的看起来是完全死了。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已进行故障诊断并进一步测试。

    根据 Webench 设计、它使用 SS24FL 二极管进行规范。 我将已知工作板上的 SS24FL 与非工作板上的一个交换。 工作的人停止工作,反之亦然。 我将它们交换回来。 然后将怀疑有故障的 SS24FL 更换为 B340LA。 故障电路板现在可以正常工作。 我在另一个无法正常工作的电路板上重复使用 B340LA 替换 SS24FL。 它现在也起作用。

    看来这些都不能为新的 SS24FL 添加品牌、或者有缺陷、或者被...?????损坏。

    我不知道问题的真正解决方法、因为我不确定 SS24FL 故障的性质。 但目前、TPS55340的解决方案未从+12VDC 升压到+15VDC、这似乎是由于二极管发生故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 但 SS24FL 在您的应用中看起来是可以的。 至少、其额定电压应该正常。 您的输出电流是多少? 如果输出电流也正常、则可能该二极管已损坏、您需要将其焊接到电路板上。