This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:LabVIEW 2017在加载 ActiveX 函数时崩溃

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713961/ev2300-labview-2017-crashing-while-loading-activex-function

器件型号:EV2300

我´m BQ´m 软件来监控 BQ20Z655、但是、每次尝试加载 Bq80xRW 控制时、我都会尝试使用 LabView 2017实现生产线自动化软件崩溃、 我安装了客户套件、但我无法确定崩溃的原因是否是下面提到的许可证文件(但我没有 这样的文件、因为我 仍在开发应用程序。

必须为您编写的任何应用程序创建许可证文件。 这是一个放置在应用程序文件夹中的简单文本文件。 它的名称必须与应用程序相同、但没有任何扩展名。 在文件中、您将字节数放置在应用程序中。 您可以通过右键单击应用程序并查看大小的属性来找到这些内容。 它通常如下所示:

大小:880KB (901,120字节)

要放入许可证文件的文本为901120 (不允许逗号)。

要确保它在所有机器上都能正常工作、请确保以下各项
1.对于名为"Sample.exe"的文件,右键单击并选择属性。 请注意此文件的大小(以字节为单位)。
2.打开记事本并键入大小(以字节为单位)(不带逗号)。 将此文件另存为"Sample.txt"
3.将"Sample.txt"重命名为"Sample"
4.使用"Sample.exe"分发"Sample"(两个文件必须位于同一目录中)
5.在要运行 Sample.exe 的机器上安装 bqEVSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只知道生产工具和 exe 有此要求。 我不知道已经发布的任何开发工具。 您的问题已传递给软件工具组、您应该很快就会听到他们的提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我将等待他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、
    请创建许可证文件(仅一个简单的文本文件)、并告知我们这是否可以解决问题。