请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EM1402EVM 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-TMS57004、 BQ76PL455A、 BQ34Z100EVM、 BQ76PL455EVM
您好!
运行从此处下载的演示代码 tms570bms-1.0时出现问题: 
当我使用工具 tms570bmsgui-1.0启用平衡时、代码在文件 emb1428.c 第339行的无限 while (1)循环中挂起。
if ((g_ui32EMB1428Status &(0xF0))!= 0xA0) { while (1);//代码在此处挂起 }
我使用的是 LAUNCHXL-TMS57004修订版 C 和 EM1402EVM PWR580修订版 B. 所有症状与以下帖子相同: 
但这篇文章中没有解决方案。 有人可以提供帮助吗?