This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3836:TPS3836的电容计算公式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3836, TPS3890, LM8365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694735/tps3836-capacitance-calculation-formula-for-tps3836

器件型号:TPS3836
主题中讨论的其他器件: TPS3890LM8365

您好!

我尝试将 TPS3836添加到设计中。 我正在寻找公式来获得所需时序的电容。

我在数据表中看不到它。

有人能建议这样做的公式吗?

此致!

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安

    此器件只有两个延迟选项、如果 CT 连接到 GND、则为10ms;如果 CT 连接到 VDD、则为200ms。 但是、如果您正在寻找更可调的延迟、我们也有类似的器件、这可能会更有用。

    谢谢、
    Abhinav Sharma。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinav、
    这就是我找不到任何公式的原因。
    感谢你的帮助。 具有可编程计时功能但具有其他类似特性的哪一项建议?

    此致!
    胡安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    如果 您可以切换到开漏/复位输出、TPS3890将非常出色。 它是一款 IQ 极低的器件、可在40uS 到30s 的范围内调节延迟。 如果您需要推挽/复位输出、我建议 使用 TPS3896 、因为它支持拓扑以及40us 至10s 的可调延迟。

    此外、这是一个公共论坛、因此如果您需要直接讨论任何内容、请通过 abhinav@ti.com 向我发送电子邮件

    谢谢、

    Abhinav Sharma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    我建议使用规格延迟公式的器件、例如 LM8365 (如果您正在寻找低 IQ)或 TPS3890 (如果您正在寻找精密精度)。

    我希望这对您有所帮助!

    Michael