This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:可以使用 LP5562 LED 驱动器进行基于模拟的频率调制

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709446/lp5562-can-use-the-lp5562-led-driver-for-analog-based-frequency-modulation

器件型号:LP5562

正如标题所述、我希望在不同频率下调制 RGB LED、以便我可以使用音调搜索算法(FFT 等)来区分信号。 我想以800Hz+的频率调制这些 LED。 为了实现这一点、我是否能够通过 I2C 以足够快的速率发送这些信号。 从我所看到的内容中,我认为这是可以实现的。 购买本产品之前、我只想再次检查螺母。 此外、我还可以将模拟电流值加载到内部存储器中、只有将 PMW 值加载到其中的示例。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alistair、

    是否要以800Hz 刷新数据或以800Hz 的频率切换 LED?

    LP5562的 LED PWM 开关频率最高可支持558Hz。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    我想以大约800Hz 的频率切换 LED 通道、因此以大约800Hz 的频率将它们闪烁。 我希望每个 LED 通道以不同的频率闪烁、因为我希望从不同的通道获取频率信息。 因此、我无法使用 PWM 控制、而是需要使用模拟电流控制。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据数据表、PWM 频率最大为558Hz、无法满足您的要求。 但是、正如您所说的、您不使用 PWM、而是使用模拟电流控制。 请附上图表或任何表格、以帮助我们了解您的想法、以便我们更好地支持您。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我能够以不同的频率闪烁两个 LED、然后进行音调搜索以区分它们、我希望 LED 以800Hz (或任何频率)的频率闪烁和熄灭。 因此、我想让 LED 亮起0.1ms、熄灭0.1ms、然后再次亮起、重复此操作(这大约是10Hz -但我希望比这快得多)。 因为我将对调制 LED 的特定频率进行音调搜索、所以我无法使用 PWM、因为无论我想要调制 LED 的实际频率是多少、这都会为我提供558Hz 的频率。

    那么、是否可以通过 I2C 进行足够快的通信以实现高频电流控制? 在这种情况下、向器件发送命令所需的最长时间是多少?

    此外、我还可以将模拟电流控制值存储在内部存储器中、因此不必重复向器件发送命令?

    非常感谢、
    Alistair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    内部存储器无法以800Hz 的频率刷新、因此您无法使用内部存储器进行刷新。
    如果您希望以800Hz 的频率刷新数据、这在很大程度上取决于您的 I2C 速度。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。



    您知道吗、对于我来说、任何 TI 产品都必须对 LED 进行电流控制、并且能够支持在高频下切换电流。 我不介意通信方法或驱动器具有的输出数量。 或者、您是否认为最好使用具有恒定电流的 LED 驱动器、然后使用晶体管控制 LED 的闪烁模式。



    谢谢。