This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:睡眠时自放电

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, BQ2060, BQ20Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689208/bq34110-self-discharge-while-in-sleep

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ2060bq20z80

您好!

我将测试 bq34110中的自放电估算功能。 在睡眠模式下(无电流、无通信、启用睡眠)、自放电功能将 RC 调整为另一个处于唤醒状态的电池的一半(无电流、但与 bqStudio 通信)。 TRM 表示在唤醒时每0.25秒调整一次剩余容量(RC)、在睡眠模式下每"睡眠时间"调整一次(第28页、第2.2.7节)。 在 TRM 或数据闪存中没有其他睡眠时间参考。

这是为什么在睡眠模式下、自放电调整大约为一半?

睡眠时间值是多少?  它是否是睡眠电压时间和睡眠电流时间的一部分?

睡眠时间是否可调节?

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    该值假设为睡眠电流时间、默认值为20秒。 此数字可在2.10.3睡眠模式部分中看到

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    感谢您的澄清。 我仍然需要知道、为什么在睡眠状态下与唤醒状态相比、自放电估算值大约为一半。

    如果它在进行调整时需要处理、并且在唤醒时需要更频繁地进行80倍的调整(20s/0.25s = 80)、那么我预计睡眠与唤醒的比率将接近1/80、而不是1/2。

    谢谢、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason

    我看到我没有解决您的问题。 我没有回答您的另一个问题是什么? 我看不到哪一个。

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米格尔

    为什么睡眠模式下的自放电估算值大约是正常模式下的一半?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    部分原因是使用了 RAM 和数据闪存以及器件中的其他函数。 上面列出的间隔仅相对于 ADC 的轮询间隔。

    写入数据闪存比写入 RAM 消耗更多的功率、并且写入数据闪存并不一定与正常/睡眠模式之间的 ADC 轮询间隔对应的1:1对应关系对齐。 此外、当监测计进入睡眠模式时、自动校准过程会强制写入-由于这是非周期性的、并且根据使用情况(动态)、每个睡眠周期的平均电流将根据睡眠长度和使用模式而变化。 值也往往更高、以确保足够的余量。

    您的测试结果是否显示监测计处于睡眠模式时的功耗更低?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我了解不同功率模式下静态电流的差异。 这不是我的问题。 我的问题是关于 CEDV 算法中的自放电估算。 它可以在休息时将剩余电量减少一个百分比。 这可用于解决电路负载和电池自放电问题。 我的问题是、与正常模式相比、睡眠模式下的剩余容量降低了大约一半? 实际静态电流不会产生影响、因为电量监测计通常无法测量此值、并且通常会进行校准。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您澄清了"睡眠时间"一词的使用方面的含糊之处。  这一点应加以修正,以更加明确。

    睡眠电流时间和睡眠电压时间均可编辑:

    数据存储器:配置:睡眠电压时间

    数据存储器:配置:睡眠电流时间

    查看数据存储器时可能有用的功能:要在 bqStudio 中启用高级视图,请单击“窗口”>“首选项”。  选择所有全局设置、然后单击显示高级视图单选按钮、然后按应用。


    请附上您的 gg.csv 文件、以便我可以看到监测计设置和事件的标记日志文件。 请突出显示感兴趣的特定行、以便我可以看到您看到的内容。  还请标记感兴趣的部分、例如剩余容量降低的位置。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    与我的在线状态相反、我认为自己是 TI 电量监测计的专家用户。 从 bq2060和 bq20z80开始、我使用这些器件已超过10年。 我知道如何阅读数据表和 TRM。 这些文档中的错误和未公开的算法导致了这些问题。

    我的问题与睡眠模式下的自放电估算有关。 如果我记录电量监测计数据、它将不会处于睡眠模式。 我想知道自放电估算算法是如何工作的。 为什么它在睡眠模式下的行为有所不同? 您不需要日志文件或 gg 文件来回答此问题。 我认为 TRM 中缺少这些信息。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这里没有讽刺。 我们将尽可能快速、彻底地回答您的问题。

    我只是想澄清文档、并根据您的请求说明可修改的内容。 您专门询问了这些值。 我们已经有明确的回答。

    要跟踪这些值、需要对固件和 TRM 进行调查、以确定真相的来源。

    我完全同意 TRM 中"睡眠时间"一词的用法含糊不清、并已在内部提出问题以修正 TRM 的违规部分。

    第2.7.7节明确规定、bq34110在唤醒(正常模式)时每0.25秒对 RC 进行一次自放电调节、在睡眠模式(睡眠模式)时每隔0.25秒对 RC 进行一次自放电调节。  在睡眠模式下、不再每秒进行4次测量、而是以更长的间隔进行测量以降低功耗。   

    我完全理解您希望详细了解自放电算法的工作原理。 为了让我们能够进行这种对话、我需要更充分地了解您的特定情况下系统的状态、环境和系统输入。 在这方面,我要求提供日志文件和 gg 文件,以便我们可以在同一页上发言,同时查看相同的结果,而不是在空中发言。  

     

    如表2-9所示、自放电率估算会根据温度发生很大变化。  是的、您确实无法在睡眠时登录、但了解馈入系统的值将使我们能够在同一页面上讨论它与您的系统的关系。

    请附上您的 gg.csv 文件、以便我可以看到监测计设置和事件的标记日志文件。 请突出显示感兴趣的特定行、以便我可以看到您看到的内容。 还请标记感兴趣的部分、例如剩余容量降低的位置。

    否则、对于宽行程、可将标称自放电率编程为8位值、如数据存储器中的电量监测:CEDV cfg:自放电率下的值

    有关从0度到70度温度步进的速率自放电的更多信息、请参阅表2-9 (每次增加10度时加倍、每次减少10度时减半)。

    有关多节电池化学物质在容量、温度和时间方面的自放电特性的更多信息、请查看2011 BMS 深度研究主题演讲的第1部分和第2部分、该主题演讲可在以下网站 找到:https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/m/videos__files/528845

    如果您的问题是关于正常模式和睡眠模式之间的差异、则这些模式之间的最大差异只是器件的轮询速率。  尽管器件在睡眠模式下定期进行数据测量、但器件进行这些测量的间隔由睡眠电流时间和睡眠电压时间设置。  

    您是否在问、当可能导致速率变化的值(例如温度)保持不变时、为什么器件不以每秒4次的速率持续更新自放电功能 (因为由于轮询时间较长、它们尚未更新)?  如果没有、请重新表述您的问题。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    我了解时序方面。 这不是我的具体问题。 下面是我的问题:在睡眠模式下、剩余容量为什么会比在正常模式下减少一半?

    我们在彼此相邻的同一环境中使用了3节充满电的电池。 自放电率设置为此测试的最大值(每天2.55%)。 一种是使用 bqStudio 进行扫描和记录。 一个仅使用 bqStudio 进行扫描。 根本没有查询一个(睡眠模式)。 我们让这个坐了2天。 在 bqStudio 中扫描的2节电池在 RSOC 中下降了4%。 询问睡眠模式下的电池、其 RSOC 仅下降2%。 我要附加 GG 文件(唯一的区别是自放电率)。

    此致、

    Jason

    e2e.ti.com/.../310017_5F00_GG_5F00_RB-pre-1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    非常感谢您的详细说明和监测计设置文件。

    在此环境中、温度是否波动或是否相当恒定?

    我将研究这个问题、并将在星期三之前更新此主题。

    我希望您有一个美好的周末假期。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    经过进一步研究后、此功能似乎无法按预期工作。 当前的权变措施是禁用睡眠。 否则、在此期间、最好不要使用此功能。

    需要进行更多研究。  仍在研究这个问题。


    此致、
    Bryan Kahler