This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34z100错误代码:1484 (错误未知且未翻译)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34110, BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705651/bq34z100-bq34z100-error-code-1484-error-unknown-and-was-not-translated

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQ34110EV2400BQSTUDIO

你好

在对 bq34110尝试进行阻抗跟踪 guage bq34z100的负面体验后、最近购买了评估板 、并根据 Quidck strat 手册为其加电。

不幸的是、按照说明、我无法更新0434的化学成分

有人知道什么问题吗? 配置:EV2400 + BQ34Z100EVM

非常感谢

稍后、从 TI 页面尝试了 BQ 气体评估软件、我能够更新所需的化学文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个观察结果、使用最新的 bq studio 会给多节电池校准带来问题、无法校准、因为最近的 bqstudio 编程器错误地设置了校准范围、仅使用单节电池配置、之前的软件可以解决此问题、 和 bq34110一样的体验,但不幸的是只有 bq studio vaible,所有的问题都再次出现了……

    已使用软件、该软件有效、但看起来不像最新的 bqstudio: bq34z100评估软件(修订版 A)

      

    我好像在向自己解释和解释、但这可能会帮助别人、让 TI 人思考。

    因为一旦您为评估板付款、您就会期望它会自动运行、您可以将精力集中在重要任务上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wotking 校准:(在最近的 bq studio 中无法进行)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentin、

    您能告诉我们您使用的是哪个版本的 bqStudio 吗? 对于 bq34z100、我认为需要更高版本。 您可以在 BQSTUDIOTEST (v1.3.80)下找到最新的可用版本:

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前提交的照片版本(上图)...

    重新填充的版本标记为用于测试目的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦伦丁
    您将需要更新到 BQSTUDIOTEST 版本。 我相信该网站的定期版本会很快更新。 如您所见、自常规版本更新以来已有大约一年的时间。
    我对这种混乱表示歉意。 v1.3.80使用安全。
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦伦丁
    您现在是否使用 bq34z100而不是 bq34110? 如果是、您是否仍然需要支持 bq34110上的开放线程?
    请告诉我、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    我们购买了 bq34z100作为最坏情况下的替代产品、现在不确定要使用什么、我们花了将近3周时间来调优 bq34110

    要求:guaging 8SP1 LiFePo4 batterz pack、guage position:host (未植入电池组)、pack type A123 ARN

    我已经解决了有关特定累加器类型的 golden file 的问题、这将在工作后解决所有问题、但很难获取此信息、问题是多节配置没有解释许多参数

    我们没有找到确切的条件、我想已经在 E2E 上解答了问题、需要在 GPC 周期中保留什么内容、发现如果我们不使用 CC 负载、算法很敏感、它的误差为140%、切换到 CC 时、它的误差为20%、但仍然太大、 此外、我们还没有找到任何有关放松时间等的说明...

    Yopu 和您的同事(在我的其他问题中)提到的所有参考总结、我们以前都知道、我们正在讨论、也许还有其他文档、文字不容易找到。

    谢谢、
    瓦伦丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦伦丁

    您是否仍然存在此处所述的相同问题?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    我们可以看到、您在使用 bq34110和 bq34z100-G1时遇到了很多困难、很抱歉、这是一种折磨。 请注意、我们正在努力开发新的文档和视频、以帮助您使用这些产品。 同时、我们相信使用新版本的 bqStudio (1.3.86)可以解决您的校准问题、但您必须先卸载旧版本、否则请将新版本安装到新目录中。 您的问题可能是旧 bqStudio 中安装的旧.bqz 文件。 随着测试完成、版本1.3.86将很快升级到主版本。