大家好、首先、我需要从收发器(220VACin / 110VACout 10A)进行整流、并需要使用图 15来自 tl783数据表的一些类似信息
我的建议是:对于更高的电流、我能否用 BUV21替换 Q3? 应使用哪种 PNP?
最后一种方法是使用高电流降低互感器输出中的150Vcc? 因为它将吹掉 tl783。 110 x sqrt (2) 1
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nicolas、
TL783数据表中的图15只是一个示例、说明了如何使用外部导通元件(Q3)来增加系统中从 Vin 流向 Vout 的电流。 电流将流经该晶体管、TL783仅用于调节电压。
您可以使用此示例并更改组件以满足您的特定应用需求;但是、强烈建议您对解决方案进行原型设计、以确保其满足您的应用要求。 图15中的示例基于图14中显示的0.5A 示例。
请注意、您的原理图缺少 TL783 OUT 引脚和系统 Vout 之间的关键连接。 另请记住、此应用示例假设 Vin 为125Vdc。 您必须首先校正输入电压。
非常尊重、
Ryan