This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:如何布局未使用的 TS 引脚

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693745/bq40z50-r1-how-to-layout-unused-ts-pin

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ9003BQ40Z50

您好,

    如果未 使用 TS2/TS3、我可以直接将该引脚短接至 VSS 还是将该引脚悬空?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    未使用的 TS 引脚应直接连接到 VSS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    感谢您的回复。 我提出这个问题是因为我的客户有基于 bq9003的 NDA 部件。
    他们面临着数千个以上的数据闪存损坏。有人告诉我 TS 引脚不能直接接地、和
    必须连接一个电阻器来下拉、否则它具有破坏闪存内容数据的位置。 是真的吗?
    在过去的一年里,我的客户检查了 SMT、ESD、电气泄漏... 因为它们还会产生 bq40z50电池组并且没有数据损坏问题,所以它们想知道这两个硬件平台之间的区别是什么。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解这一问题、有一次有人建议在 TS 引脚和接地之间放置一个电阻器。 不再建议这样做、因此不建议在 TS 和 VSS 之间连接一个电阻器。 如果现有设计在未使用的引脚上的 TS 和 VSS 之间有一个电阻器、则如果电路板不会更改、建议将其替换为0欧姆电阻器。