This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3876和 LP3882的电容器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3882, LP3876
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713315/capacittor-of-lp3876-and-lp3882

主题中讨论的其他器件:LP3882LP3876

我对 LP3876和 LP3882中的 Cout ESR 有疑问。

我们尝试使用陶瓷电容器。

在 LP3876的数据表中、第10页的图22、

在 LP3882的数据表第8页的图20中、

我们想要了解稳定区域。

使用陶瓷电容器时、我们是否必须遵循稳定区域?

如果我们不 遵循稳定区域、是否有任何问题?

LP3876第10页的数据表中、

:这不是陶瓷的问题,因为陶瓷的 ESR 极低。

 如果我们使用有关 LP3876和 LP3882的陶瓷电容器、您是否不必遵循稳定区域?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    您选择的稳压器是在陶瓷电容器在行业中普及之前使用的较旧器件。  为了实现稳定运行、输出电容器必须提供数据表中所述的 ESR 和电容。  如果您希望使用陶瓷电容器、则仍需要满足 ESR 要求。  这可以通过在电容器上放置一个串联电阻器来实现。  根据您参考的 ESR 曲线、与陶瓷电容器串联的1 Ω 电阻器应该足够了。

    您可以在以下内容中了解有关 ESR 如何影响线性稳压器的更多信息:

    您提到的关于陶瓷电容器的声明专门讨论了 ESR 随温度变化的方式。  

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们对 ESR 稳定区域有疑问。

    请告诉我们 LP3876数据表中有关 ESR 稳定区域的频率范围图22。

    请告诉我们 LP3882数据表中有关 ESR 稳定区域的频率范围图20。



    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    您应该在电容器的谐振频率下使用 ESR。 这将是电容器阻抗曲线上的最小点。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    您应该在电容器的谐振频率下使用 ESR。 这将是电容器阻抗曲线上的最小点。

    稳定区域是低于使用电容器的谐振频率的频率。
    这种理解是否正确?

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    线性稳压器的 ESR 要求针对所选电容器的 ESR 谐振频率。  只要电容器谐振频率下的 ESR 处于稳压器的稳定区域内、就满足 ESR 要求。  例如、如果电容器在谐振频率下的 ESR 为1欧姆、则在所有负载条件下均可满足稳压器的 ESR 要求。

    非常尊重、

    Ryan