我对 LP3876和 LP3882中的 Cout ESR 有疑问。
我们尝试使用陶瓷电容器。
在 LP3876的数据表中、第10页的图22、
在 LP3882的数据表第8页的图20中、
我们想要了解稳定区域。
使用陶瓷电容器时、我们是否必须遵循稳定区域?
如果我们不 遵循稳定区域、是否有任何问题?
LP3876第10页的数据表中、
:这不是陶瓷的问题,因为陶瓷的 ESR 极低。
如果我们使用有关 LP3876和 LP3882的陶瓷电容器、您是否不必遵循稳定区域?
此致、
西泽高郎