This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:顶部电池显示的电压低于实际电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694294/bq76930-top-cell-showing-lower-voltage-than-actual

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好!

我们为基于 BQ7693000DBT AFE 的电池组设计了 BMS。

电池组采用1P8S 配置(锂离子)。

我们观察到的是、20到30个单元中有一个单元显示顶部电池(#8)的电压比使用 DVM 测得的电压低70mV 到100mV -始终是顶部电池。

我们在测试 Jig 上测试 BMS PCB、该 Jig 使用0.1%电阻器通过电阻分压器模拟电池电压。 每个电阻器上的差分电压变化大约为毫伏。

在 这些电路板上更换 BQ7693000DBT 有时有助于使电池8显示正确的电压、但有时不会。

根据 TI 关于扩展电池平衡电流的应用手册、该电路包含一个外部电池平衡电路。

我担心的是、我们的硬件设计中的某个东西是微不足道的(组件泄漏电流...??) 或者我们为 BMS 供电的过程是错误的、会损坏 AFE。

当 BMS 连接到电池组时、首先将整个电池组电压连接到电路板(先接地、然后 是电池组顶部 正电压)、然后、

已连接平衡连接器(我们对平衡连接器上的哪个引脚首先接触的控制有限)-这是为 BQ76930供电的正确顺序吗?

我已附上展示 AFE 部分的原理图屏幕截图。

非常感谢您的帮助。

谢谢、

SBD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    原理图似乎是由 PACK+为 BAT 引脚供电、而电池输入来自平衡连接器。 从顶部电池输入到数据表图8-2所示电源引脚的二极管并不明显。
    在 BAT 之前 VC10上升的情况显示在应用手册 www.ti.com/.../slua749a.pdf 图20中。 这可能导致您描述的情况、顶部电池读数较低。 您描述的序列不应导致该电压情况。
    您可能会看到电压误差是否来自 R3上的压降。 当然、请确保电容器中没有泄漏或电路板上可能存在污染。 如果它从电流进入 IC、则似乎存在一些过载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我理解为什么缺少二极管可能会防止这种电压差异情况(主要是在电池组加电和断电期间未遵循连接和断开程序)。

    我们会将缺失的二极管连接到一些正常工作的单元、并测试不同的连接和断开情形。

    另一个可能相关(或不相关)的问题。

    当我们首次为 BMS 供电时 、电量监测计配套 IC 在出厂时配置为4节电池供电。  

    初始上电后、我们的主机 MCU 通过 SMBus 将正确的电池组配置写入电量监测计。

    电量监测计在4节电池模式下的短路操作是否会对 AFE 造成损坏?

    谢谢、

    SBD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SBD、
    使用默认配置的操作不会对部件造成损坏。 bq76930将监控电池电压、所有电压应保持在输入范围内。 在配置之前、bq78350不会使用它可用的所有电池电压数据。
    希望您能轻松找到问题。