This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低成本电池供电、支持 USB 升压

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694366/low-cost-batter-to-usb-boost

主题中讨论的其他器件:BQ24295BQ24195

你好

我有一个3.7V 锂电池。  我需要一个低成本的升压充电器、这样电池就可以为手机充电。

您会推荐什么。

谢谢你

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GTO_Navy、

    是否要使用此3.7V 电池支持 USB 输出并为手机充电?
    如果是、它就像移动电源应用。 我们有多个具有 OTG 功能的单节电池开关充电器、适用于移动电源应用。 请检查 BQ24195或 BQ24295……