This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:CS 和 nFault 延迟

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712314/tps4h160-q1-cs-and-nfault-delay

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好、

我的客户询问我们是否可以为输出电流提供 CS 延迟和 nFault 延迟响应。

我们能否支持这些数据?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Michael、

    您要查找哪种类型的数据? 是 ATE 数据还是基准测试数据? 我在一段时间前收集了这些数据、以便 CS 响应在 oveload 和 GND 短路情况下加载。 附加的是可移动数据。

    示波器通道:CH1 = VOUT、CH2 = CS、CH4 =负载电流。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    谢谢。 我在其他线程中找到它。 但这不是我需要的。 实际上,客户希望在上图中了解 CH4 -> CH2延迟时间。 以及 CH4 -> nFault 延迟时间周期。

    有关 picure1的另一个问题。 当 VOUT=0时、为什么会有电流? 这是一个不同的实验吗?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我需要订购部件 B 版本、因为我目前只有一个版本。 测量将在下周进行。 您是否会解释 CH4>CH2?
    器件处于过载状态时、即对 GND 短路。 该器件仍会将电流调节为设定的电流限值。
    数据可能会延迟3到4个工作日。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好!

    所连接的是测量过流/ GND 到故障延迟的短路。 CS 进入钳位状态后、故障变为低电平。

    示波器通道:CH1 = VOUT、CH2 = FAULT、CH3 = CS、CH4 =负载电流。

    您说什么是通道4 ->通道2延迟?

    此致