This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A SRN SRP 可满足布线宽度要求

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694026/bq25703a-bq25703a-srn-srp-ruling-trace-width-demand

器件型号:BQ25703A

我们的客户使用 BQ25703A、并将一些电路板 SRN SRP 线迹烧坏、该线迹为5 mil、并对 IC 使用开尔文功能

我们关心布线设计的 SRN SRP 轨最大电流值

我们使用0.01ohm 1206封装电阻器、耦合器电容器0.1uF、RC 填充器为10 Ω 电阻器和0.1uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lanjie、

    SRP 和 SRN 引脚仅在正常应用中通过来自充电器 IC 的小电流。 10 Ω SRP/SRN 引脚串联电阻器是否会损坏? 电池是否反向插入? 当迹线烧断时、IC 是否会损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 WangLi:
    IC 和电阻器不会损坏、可以在新电路板上工作、只能在烧毁的走线处工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lanjie、

    因此、电流不会流经 SRP/SRN 引脚串联10欧姆电阻。 损坏与 SRP/SRN 引脚和 SRP/SRN 电源轨最大电流值无关。
    请先找到当前路径。 然后、我们可以继续找出根本原因。