This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:审核和 EVM 建议

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, BQSTUDIO, BQ78350, EV2400, GPCCEDV, BQ40Z50, BQ4050, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693582/bq76920-review-and-evm-suggestion

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:ISO1540BQSTUDIOBQ78350EV2400GPCCEDVBQ40Z50BQ4050

您好!

1) 1)我们实施了附加电路、用于监控、平衡和保护 LiFePO4的4节电池、充电和放电电流为10A。 我们请求 TI 进行电路审核。

2) 2)我们希望通过隔离器电路(围绕 ISO1540构建)和 I2C-USB 转换器将此 PCB 连接到运行 BQSTUDIO 工具的 PC。 这是可行的、还是我们需要使用 TI EVM?

3) 3) BQSTUDIO 是否可以支持 LiFePO4化学物质并帮助我们根据我们的应用对 BQ78350参数进行快速编程?

此致

高拉夫

e2e.ti.com/.../PCM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、
    原理图通常看起来正常。 建议 TS1必须看到要引导的边沿、应为 R21使用下拉电阻、以确保电压变为低电平、电压可能约为100k

    ISO1540应连接信号、但它需要电池电压为3V 的电源。 隔离器另一侧的电源当然来自外部、bqStudio 是一种设置和调试工具、它只了解 EV2400和 EV2300。 如果您希望您的产品具有 USB 接口、则需要硬件设计和您自己的 PC 工具。

    3、是的、bqStudio 具有各种 LiFePO4化学成分。 bq78350使用化学标签加载化学成分、它仅用于估算复位时的容量。 CEDV 器件的监测基于库仑计数、并取决于加载的参数。 需要通过 GPCCEDV 计算器计算 CEDV 参数。 如果适合使用固定 EDV、您可以通过对数确定固定 EDV 电压。

    请注意、4节 bq40z50可提供更紧凑的解决方案和 IT 计量。 如果首选 CEDV、bq4050还支持4节电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的参与。

    1) 1)我们应确保 TS1边缘、感谢您指出这一点。

    2)是的、ISO1540已通过由主电池电源驱动的 LDO 供电。 我们不需要 USB 接口、而是希望在使用 BQSTUDIO 进行开发时使用 USB 接口。 对于我们的特定案例、哪一个更适合- EV2400或 EV2300、因为我看到它们的成本是相同的?

    3) 3) EV2X00是否提供电池组与 PC 的隔离? 如果没有、您是否在没有隔离的情况下看到任何潜在问题、以防我们也通过 ISO1540来降低 BOM 成本。

    3) 3)我们的主要想法是快速启动 LiFePO4化学电池、并使用监控、保护和平衡参数对 BQ78350进行编程。 请确认这可通过 BQSTUDIO 执行。

    4) 4)电池容量为89Ah、适用于所使用的4个电池中的每一个。 因此、BQ4050可能不合适、这就是使用 BQ76920的原因。 请告知我们、是否有任何其他器件更适合此容量。

    此致

    高拉夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、
    2. EV2400可与 HID 驱动程序配合使用,因此没有特殊的驱动程序安装。 驱动程序安装可能是 EV2300的一个问题、使用64位操作系统版本时可能会更加困难。 建议使用 EV2400接口。

    3.1 EV2x00没有隔离。 您可能已经注意到 bq769x0的 EVM 不包含隔离功能。 这可以正常工作根据环境、设备必须保持隔离、连接底片可以旁路保护 FET 或通过设备提供高电流。 遵守实验室、行业和设备的所有适用安全指南。

    3.2是的、这就是目的。 当然、监测计是复杂的系统。 从具有开发工具的 EVM 到电池设置再到定制板再到定制固件/主机系统的步骤可能会有所帮助。

    4.优点。 如果高容量也能提供高电流、则有时也需要考虑 FET 驱动。 bq78350-R2固件下载可实现 IPScale 功能。 手动调节有时用于更高的电流、电压或容量。 如果您对扩展感兴趣、您可能会在这篇文章 e2e.ti.com/.../1854920中看到演示文稿