This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:关于 DCDC5/DCDC6关闭问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376, TPS65218D0, TPS65218EVM-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713364/tps65218-about-dcdc5-dcdc6-is-turned-off-issue

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:AM4376

你(们)好,先生  

我们使用 TPS65928 D1版本与 AM4376配合使用

我们发现、如果 VCC_5V_PMIC 电源下降然后恢复、PMIC 将无法正常工作。

下面是照片  

        VCC_5V_PMIC 是 PMIC 的电源。  黄色信号是 PMIC_PWR_EN、它连接 到 CPU 的 RTC_PMIC_EN 引脚。

       2.  VCC_5V_PMIC 被丢弃、然后恢复回电

       然后 DCDC5通道和 DCDC6通道输出始终为0。

请提供建议。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    您没有将纽扣电池备用电池连接到 CC 引脚、因此当 IN_BU 电源丢失时、DCDC5和 DCDC6将关闭。

    好消息是、PMIC_PWR_EN 似乎很快被处理器拉低。 这意味着应该已正确遵循断电顺序。

    在原理图的屏幕截图中、我看不到 AC_DET (名为 PMIC_AC_DET 的网络)的连接。

    数据表的第43页显示"在非便携式系统中、AC_DET 引脚可能会对地短路、并且 IC 会在任何时候加电
    系统电源被施加到芯片上"。

    如果 AC_DET 短接至 GND、则当 VIN_BIAS 降至2.7V (最小值)以下时 PMIC 应关断、当 VIN_BIAS 升至3.1V (UVLOHYS = 1b = 400mV)以上时 PMIC 应自动加电。

    如果您参考 VIN_BU 规格、DCDC5和 DCDC6应继续工作、直到您的电源电压低于2.2V
    图5-18显示、VIN_BU 将提供 SYS_BU (以及 DCDC5、DCDC6)、直到输入和 VINT_LDO 降至2.5V 以下、但您的电源绝不会降至2.5V 以下、这仅在 FSEAL = 1b (对于配备备用纽扣电池的系统)时才适用。

    根据图5-34、我认为您处于预关断状态、DCDC5和 DCDC6与其余直流/直流转换器按顺序降序。 运行模式图。 由于您的系统输入电压从未降至2.7V 的 VIN_BIAS UVLO 以下、因此它永远不会达到 POWER_DOWN 状态。

    根据图、当(VIN_BIAS > 3.1V)&&(AC_DET =低电平)且 PMIC 将处于 WAIT_PWR_EN 状态时、DCDC5..6应再次打开。 如果 AC_DET 不是低电平、这就是我为什么 DCDC5和 DCDC6不打开的解释。


    要测试您的系统是否实际卡住、您应按下连接到 PB 引脚的按钮。 这将强制其退出预关断或关断状态。

    在您的原理图中、PB 引脚似乎被上拉至某些输入电压、但也通过电容器连接到 GND、这会产生 RC 时间延迟。 为什么添加了 RC 延迟?为什么设计中不包含物理按钮? 即使在电池未使用的情况下、物理按钮也可用于防止角落出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    感谢您的回复。 并参考您的描述、如下所示  

    根据图、当(VIN_BIAS > 3.1V)&&(AC_DET =低电平)且 PMIC 将处于 WAIT_PWR_EN 状态时、DCDC5..6应再次打开。

    如果 AC_DET 不是低电平、这就是我为什么 DCDC5和 DCDC6不打开的解释。

    检查我的设计后、 AC_DET 接地。 PMIC 处于 WAIT_PWR_EN 状态?  

    请提供建议  

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按下按钮(或手动将 PB 引脚连接至 GND)以查看发生了什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎出在您设计输入端的 C139 220uF 电解电容器(连接到 TPS65218D0 PMIC 上的 IN_BIAS 和所有其他 IN_xxxx 引脚)。

    该电容器在 TPS65218EVM-100上标记为 DNI、在 AM437x 参考设计中应标记为 DNI。  

    由于输入端具有非常大的大容量电容器、因此创建 VIN 降至 UVLO 阈值并在 DCDC5/DCDC6关闭时恢复的场景相对容易。 这意味着 PMIC 忽略输入电压的新边沿。 但如果没有大容量电容器、这种情况很难重现。

    即使 PMIC 看起来已锁定、按下物理按钮(连接到 PB 引脚)也会始终恢复系统(DCDC 序列打开)、并且 nWAKEUP 引脚保持低电平大约20ms。 PMIC 的 nWAKEUP 引脚指示处理器将 PWR_EN 引脚驱动为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    当我们将 PB 接地短路时、它会正常工作。 当我们上拉 PWR_EN 时、它也起作用。

    因此、我们认为它应该处于"预关闭"状态。

    我们将移除 C139并重试。


    BR
    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我们移除了 C139 220uF 电容器、但它没有帮助。

    系统无法通电、因为 VIN_BIAS 永远不会降至2.7V (最小值)以下。 当 Vpfi<电源故障阈值时、它应该处于关闭前状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们执行了如下的权变措施  

    电源故障比较器用作 VCC_5V_PMIC 电压监控器。
    当 VCC_5V_PMIC 降至约4.5V 以下时、PMIC_PFI 电压值将低于800mV、PMIC_PWR_EN 通过 PMIC_PFO 下拉至接地。

    在 VCC_5V_PMIC 达到5V 后、PMIC 将正常通电。

    您对此解决方案有什么建议吗? 是否有风险?

    请提供建议

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    是的、我认为这是一个很好的主意。

    从 PMIC 的角度来看、它将100%工作

    但您还需要考虑处理器 PMIC_PWR_EN 的正常使用案例。

    处理器上 PMIC_PWR_EN 信号的基准电压是多少? 该引脚是否也是漏极开路?
    最坏的情况是、您有一个推挽 I/O 同时拉高和一个开漏 I/O 同时拉低。 这将导致 VCCx 与 GND 短路、并且 I/O 电压未知。