This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:电流限制

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694686/bq24780s-current-limit

器件型号:BQ24780S

尊敬的所有人:

  当我使用 BQ24780S, 如果系统功率需求暂时超过适配器额定值、 bq2478080支持混合功率升压模式 以允许电池放电
电能来补充系统功率、输入电流正式受到限制、但我发现    在涡轮增压模式下、适配器电流有时会超过输入电流限制值  

您 将在我的产品应用中看到、涡轮增压模式和降频同时发生的现象。

您能解释一下这个问题?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    请 列出详细 操作条件和设置。 例如:如果输入电流限制设置低于1.5A、则 BQ24780S 无法支持混合模式。

    1、输入电流限制设置是什么?

    2. 输入电压、 电池电压和系统负载电流是多少?

    3.涡轮模式抗尖峰脉冲时序设置是什么?

    4.输入源在负载能力范围内是什么?

    您是否会测量输入电压/TB_STAT、输入电流和开关节点波形?