This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 电池终端电压

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692865/bq34z100-g1-bq34z100-g1-cell-termination-voltage

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!

我将 BQ34z100-G1 与8s2p LiFePO4电池搭配使用。 我对电池端接电压有疑问。  

¿在 BQ 中、SoC 达到0%时需要满足哪些要求?  

我已经完成了两项测试:

-将电池从100%放电至该电压(电池端接电压 x 8 (电池数量))。 则 SoC 降至0%(无论之前使用的 SoC 是什么)

-电池处于高 SoC (例如70%)时、请退出电池(但不要退出 BQ34z100-G1电源)。 然后、BQ 显示电压为0mV、但 SoC 保持在70%。

除了电池电压终端外、SoC 是否还必须满足任何电流注意事项才能达到0%?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorka、

    第一个测试听起来成功。 如果情况并非如此、请告诉我您期望的价值。  您看到的是一个大问题吗?  如果是、从多少%到0%?

    如果您希望下降是渐进的、请在测量仪表中启用平滑处理。 设备将更新容量。

    当电池退出时、它是否仍然连接并为电量监测计提供电压、或者它是否已从电路断开、从而为系统提供0V 电压? 如果电池物理断开、电量监测计将失去容量估算值、并且需要在电池再次连接后运行仿真。 要强制进行仿真、请向监测计发出 RESET 命令。 SOC 估算可能包含一些误差、因为它基于 OCV、但会随着电池循环而校正。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    第一项测试是我所期望的。 达到电池端接电压时变为0%。

    第二项测试是我不理解的。 我退出电池、但保持 bq34z100-G1的电源、因此 bq34z100读取的电池电压为0mV (显然该电压<电池端接电压)。 但是、虽然已达到电池端接电压、但 SoC 不会变为0%。  

    为什么会发生这种情况? 如果电池电压<电池端接电压、为什么 SoC 不会达到0%?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorka、

    抱歉、我认为翻译中有"退出"一词丢失。

    当您退出电池时、您是否仍在使用其他电压轨为电量监测计供电的同时断开电池与电量监测计的连接?

    如果是、您将电池保持断开状态的时间有多长?

    取出电池后、器件是否处于负载状态?

    您是否有监测计设置文件(g.csv)和我们可能查看的事件日志文件? 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    这里是日志  

    e2e.ti.com/.../6327.BQ_5F00_LiFEPO4.log

    您可以看到电池电压如何从28136mV 下降到0mV (<电池端接电压)、但 SoC 保持100%。

    当您退出电池时、您是否仍在使用其他电压轨为电量监测计供电的同时断开电池与电量监测计的连接? 是的。

    在此状态下、我已离开电池超过一小时、SoC 不会下降到0%。

    这里还有监测计设置文件

    e2e.ti.com/.../IED_5F00_LiFePO4.gg.rar

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorkea、

    感谢您提供这些文件。 分析日志后:

    要在移除电池后立即使监测计更新 SOC 为0%、请通过 HW 或命令重置监测计。

    否则、监测计将在最长5小时内或超过温度阈值时更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan、

    我不想将 SoC 更新为0%、我只是想知道为什么在测试1中 SoC 下降到0%、而在测试2中不会发生这种情况。  

    根据 bq34z100数据表、当达到电芯端接电压时、SoC 应降至0%。 它在测试1中发生、但在测试2中不会发生。

    我只是想知道为什么 bq34z100以不同的方式工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    感谢您的澄清。

    对于测试1:

    是的、通过在测试1中放电至端接电压、监测计能够在电池放电至电池端接电压(从而确定电池容量)期间更新 FCC、RemCap 和 SOC (随着时间的推移)、 达到电池端接电压(剩余0%容量)时、SOC 的净结果为0%。

    用于测试2

    如发送的日志所示、在取出电池时、RemCap 不会明显变化、FCC 保持100%、因此 SOC 不会改变。 即使电压现在为0mV、移除电池时的净结果也是100% SOC。 监测计无法对放电和更新 RemCap、FCC 和 SOC 进行 coloumb 计数。 RemCap x 100 / FCC = SOC

    有关 IT 监测算法的更多信息、请参阅本应用手册 中的第2.7节"更新 RemCap 和 StateOfCharge 值":www.ti.com/.../slua450

    此致、
    Bryan Kahler