This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:加电时意外复位 PMIC

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713558/tps65217-unexpected-pmic-reset-at-power-up

器件型号:TPS65217

您好!

我使用 TPS65217 电源管理 IC 中的 TPS65217CRSLT。

我的问题是:

  • VDCD3不工作(红线: VDCD3,蓝线:LDO1):



  • 唤醒启动失败(红线:NC,蓝线:WAKE_UP)。


我的 PMIC 原理图是:


您是否有任何解决问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RSET1和 RSET2不是原理图中的正确值。 ISET1、ISET2不能直接短接至 GND。 可选 RSET1/2值请参考数据表。

    根据您共享的时序、它看起来像是其中一个电源轨上电而无法实现调节。 这会导致故障、PMIC 关闭。

    您将需要按照 PMIC 的定序顺序测量其输出电源轨、并确定哪个电源轨无法达到所需的输出电压:DCDC1、DCDC2、DCDC3、LDO2、LDO3、 或 LDO4。 然后、您需要确定发生故障的原因:例如、它可能是对 GND 短路或负载消耗过多电流。

    如果在您的序列中启用了 WLED 驱动器、那么这可能是问题所在、因为 ILED 的公式= 1048*1.24V/RSET。 如果 RSET 为0欧姆、ILED 接近无限电流、并且 PMIC 将在每次启用 WLED 驱动器时看到故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说得对、RSET1和 RSET2的固定电阻解决了我第二个 PMIC 的问题!
    对于我的第一个 PMIC、我认为已经损坏了。
    我的测试包括:
    -多次打开和关闭 PMIC。
    -使用示波器监听 PMIC 引脚。

    重复此操作是否有可能损坏了我的第一个 PMIC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的测试可能会损坏 PMIC。
    WLED 驱动器的反馈是电流值。 由于电流永远不会足够高、升压转换器会不断增加 WLED 驱动器的电压。
    TPS65217数据表中的升压 VOVP 为38V、但最大 VOUT 为32V。 L4和 FB_WLED 引脚的 ABS_MAX 为44V、但是在 OVP 保护生效之前、升压有可能在几个周期内过冲绝对最大值。 如果您多次测试、可能会导致损坏。

    您是否有其他样片可用于将 TPS65217 IC 替换为新样片? 重新焊接不太困难,这将回答您的问题:-)