This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:RCTRx 最小值

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76200, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713971/bq77915-rctrx-minimum-value

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ77905

您好!

我的客户有以下问题:

我们正在尝试在堆栈配置中使用 BQ77915的2个、并想知道我们是否可以降低 CTRD/CTRC 和 DSG/CHG 之间的限流电阻器的电阻值。 如果是、我们可以达到多低的电流、以及我们将在不同运行模式下获得的电流/功率增加量。 我们确实希望保持低睡眠模式(休眠模式)电流、以便在待着时不会消耗电池电量。 我们的终端客户在这一点上担心使用10Mohm 电阻器、因此我们正在尝试查看所有选项。

我在数据表中没有看到 RCTRx 的最低要求。  请告诉我。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、
    bq77915 RCTRRx 电阻器显示在数据表的建议运行条件表8.3中、作为标称值。 这些电阻器较大、可限制从较高器件 CHG 和 DSG 引脚流入 CTRC 和 CTRD 引脚钳位的电流、这些引脚是低电阻驱动器。 上部和下部器件之间的 RHIB 和 RCB 电阻器较小、因为驱动器受电流限制。
    数据表未指定流入引脚的最大电流。 上部器件 FET 驱动器处于稳压状态时的标称电流将小于12V/10M Ω 或< 1.2uA。 数据表显示了具有600nA 测试电流的 CTRx 引脚电压。 随着更多电流进入 CTRx 引脚、它将偏移发送电源电流的较低器件的电源电流、使其通过上部电池组和下部电池组。 这可能有助于将较低部分上的额外 FET 负载从 FET RGS 电阻器中偏移、但通常情况下、钳位不会产生高电流、最好将负载与外部电阻器匹配。 请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua774的第3节、这两个器件之间的 CTRx 架构相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 我通读并意识到、我们可以根据调整电流的计算来降低电阻。 但是、它仍然不提供范围或下限、这基本上是我们需要的。

    在侧注中、我还意识到我们可以添加另一个与负载匹配的电阻器。 但是、电流仍会流经额外的电阻器、因此根据我的理解、不会节省净电流。 我缺少什么吗? 它如何节省电流、匹配顶部和底部的电阻有什么好处? 我还想指出、我们将底部堆栈上的 CHG 和 DSG 连接到 BQ76200 CHG_EN 和 DSG_EN、而无需任何电阻器。 在本例中、我们将如何进行匹配、以及这如何改变 CTRC/CTRD 和 CHG/DSG 之间所需的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiwang、

    RCTRx 实际上没有最小电阻、引脚的绝对最大值是  规格中显示的电压。  但如果没有电阻、则不会有电流限制。

    将外部电阻调整到钳位电压可能很难调整电流以匹配。  上部器件的 VSS 是一个更可预测的值。  bq77915具有平衡功能、因此匹配负载时可能不会像 bq77905那样担心。  流入 CTRx 的电流将从 VDD 返回到相同的电芯、并偏移从电芯流入 VDD 的电流。  如果流入 CTRx 的电流多于流入 BAT 的电流、BAT 引脚电压将上升到高于电池电芯的电压上、这有点奇怪且不可能发生、但可以。  我无意造成混乱。

    bq76200具有用于使能引脚的1M 标称输入电阻、其变化很大、如数据表所示。