This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:ZEDE 引脚

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694283/bq77pl900-zede-pin

器件型号:bq77PL900

您好!

为了更好地了解 ZEDE 引脚的运行、数据表中显示了一些信息。

我们需要延迟电池组在插入电源时提供电源(将有 GPIO 来启用电池组)。ZEDE 引脚上的简短说明看起来像*可以*一样工作,但信息不够。

欢迎提出其他任何想法来诱骗电池组不启动。

-Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    ZEDE 提供"零"延迟或对故障的最小响应、它不会延迟器件的运行。
    为了延迟 bq77PL900的启动、请延迟系统的 PACK+或 IC 的 PACK 引脚的上升时间。 请注意、CHG 引脚上拉将上拉 PACK、因此在设计中提供足够的电路来控制引脚、同时避免 FET 上的任何应力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    是否有任何与将 IC 的电池组引脚拉低相关的负面影响?

    此致、
    Jake
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    正常问题是保持电池组低电平将 CHG 保持低电平。 如果连接充电器、使充电 FET 源变为高电平、则保持 PACK 低电平的电路也必须断开 CHG 与充电 FET 栅极的连接、否则 FET 可能导通、Vgs 可能会过载。
    这种方法的另一个问题或负面问题是、它需要外部电源供电或供电。 如果由电池供电、则会增加负载;如果由外部供电、则在没有外部电源的情况下可能无法工作(电池可能在没有外部电源的情况下打开)。