This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3705:散热问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708410/uc3705-thermal-questions

器件型号:UC3705

团队、

我的客户有以下问题:

我对 TI UC3705D 高速电源驱动器有几个散热问题。  

 

  1. 该器件的 RthetaJ-C 是什么?  我在数据表中找不到任何提到它的地方。

  2. 器件的最高结温是多少?  工作温度范围为0C 至+70C、而存储温度范围为-65C 至+150C

此致、

Aaron

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢您通过 e2e 联系我们!

    由于这是较旧的器件、因此没有一些常见的热特性。 25°C 时的功耗是多少? 这可以得出 RJA=(70-25)/1W = 45C/W 的估计值、其中1W 是 UC3705 SOIC 封装的耗散功率。 然而、RJA 在很大程度上取决于 PCB 布局、其中标准 JEDEC 板应具有代表性。

    为了更好地指示热性能、需要实现 RJC 和 RCA、因为 RJA = RJC + RCA。 对于 RJA、较低的值意味着对于 RJC、较低的值。 为了估算 RJC 的结温(如果给出)、我们必须在顶部安装散热器、以假定所有热量都从顶部散发。 这就是应该使用 PSI_JT 的原因、这不是真正的热阻、因为通过假设所有功率都通过顶部耗散、PSI_JT 会补偿结温、否则实际上会是一个较低的值。

    要找到结温、您可以首先使用以下应用手册计算 RJA_effective:
    -热指标应用手册中的第1节: www.ti.com/.../spra953c.pdf
    和 www.ti.com/.../snva419c.pdf 上的第2节
    -另外、如何改进 RJA 应用手册: www.ti.com/.../snva183b.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您回答我的问题。  如果我使用应用报告 SPRA953C 中列出的传统但无效的 RthetaJC 等式4、 则我计算 出115C 的结温。   您是否可以为我提供 UC3705器件的最大允许结温的确定值?  谢谢、Charlie Famiglietti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    更新:很棒的演讲!

    UC3705将此部件的规格设置为70C 最大工作温度。 数据表测试条件规格 Ta=Tj、这意味着器件在未加电的情况下浸渍温度高达70C、然后进行测试、假设结温相等。 因此、最大工作结温大于70C。 不考虑绝对最大温度、但由于不存在绝对最大额定值、因此可以考虑155C 的热关断。 因此、绝对最大值接近此热关断值。 数据表所保证的是、该器件可在绝对最大温度下持续整个寿命、并且在结温每下降10°C 时、寿命将延长一倍。 我们将使用我可以获得的任何确认来更新您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、Jeff、
    我根据 spra953c 中的第2.1节估算了 RJC。 您为 RJA 提供了45C/W 的值。 我假设 RCA 为零。 我是否可以通过电话联系、因为我还有几个我认为最好通过电话讨论的问题。
    谢谢、
    Charlie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charlie、

    当然! 让我请 Aaron 设置一个会议呼叫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我将关闭该线程。 这是一款具有热关断功能的常用航天器件。 此热关断的155C 规范在器件可处理的最大结温150°C 下提供光。 理解此规范或假设此结论不应存在任何问题。 感谢您为 Aaron 和 Charlie 提供的帮助、我将与 Aaron 联系、让他们离线结束本次活动。

    谢谢、