This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930开关平衡和采样模式、导致错误的采样数据。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690382/bq76930-bq76930-switch-balance-and-sampling-mode-resulting-in-the-wrong-sampling-data

器件型号:BQ76930

大家好。 根据 BQ76930数据表、采样之间的时间平衡和分配分别为87.5ms 和12.5ms。这可能不会改变、 但在我看来、平衡和采样开关的时间应该与 R、C 值(R36和 C16)相关。设计电路中 RC 滤波器电路的值分别为1K 和1uF、如下图所示。

现在、在测试后、我发现一个现象:启用平衡后、第一 个(5个串联是一个组)的采样电压过高。 两个1uf 滤波器电容是否会导致此问题? 如果是、如何选择 RC 滤波器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    外部电容值不会影响电池平衡时间。 外部电阻值可限制电池平衡期间的电流。
    我们的专家现在正在撤离,下周将回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 您能给我更多的解释一下什么可能导致这个问题吗? 以及如何选择合适的 RC 值? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    时序在器件内部是固定的。 应用手册 www.ti.com/.../slua775 见图5和6。 滤波器必须在允许的时间内稳定、否则您将看到来自平衡的电压伪影、最明显的是电池1、因为它首先测量。 多少取决于滤波和平衡的电池数量。 计算多输入滤波器的稳定时间并不简单、您可以选择对其进行仿真。 您可以选择多少稳定时间、您可以使用许多时间常数使其稳定、但滤波器也不会抑制瞬态。
    在电池组边界处可能明显可见的另一个因素是公共路径电阻。 请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua749 图8和相关讨论。