This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A3301EVM-061:功率耗散问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711231/tps7a3301evm-061-power-dissipation-problem

器件型号:TPS7A3301EVM-061

我使用 tps7a3301和 tps7a8300设计了一个4通道+/-3.3VDC 电源板。 每个通道具有750mA 负载。 每个通道有4个 tps7a3301 IC、2个通道之间有2个 tps7a8300 IC 共享。 该电路板有4层,其中有一个接地层。

输入电源为+/-5V,我检查了各个通道中的纹波和噪声是否正常,但当我将所有4个通道中的负载连接在一起时,电路板变得过热,我的问题是如何克服这个问题。 接地层是内层。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nandkishore、

    每个通道的功率耗散为2.55W:
    Pdiss =(Vin - Vout)* Iout =(5V - 3.3V)* 0.75A = 1.275W (正电源轨)
    Pdiss =|(-5V --3.3V)|* Iout = 1.275W (负电源轨)
    4个通道将消耗10.2W 的功率。这是单个电路板的大量功率。

    有一些选项可以降低功耗或将其从电路板中导出:
    -将输入电压从+/- 5V 降低到较低的电压、以降低所有 LDO 中的功耗。 如果您将输入电压更改为+/- 4V、则总电路板功耗为4.2W。这将耗散功率降低59%。
    -使用散热器、风扇等将热量从电路板中排出 您必须修改电路板布局、并在顶部和底部表面使用散热接口材料暴露铜、以便将热量传导至散热器。 风扇通过散热器吹风也会有所帮助。
    -考虑使用 TO-220版本的 TPS7A33、将散热器连接到 LDO 的卡舌。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nandkishore、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。